Mecanismo NII_Z_3: Comprobación del cierre completo de los polos del dispositivo
Indicaciones de seguridad
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Definición del procedimiento
|
Características del procedimiento |
Descripción |
|---|---|
|
Acción |
Compruebe que, cuando se tira hacia abajo de la maneta de carga con muelle con el aparato en posición cerrado y el mecanismo cargado, el aparato no se abre. |
|
Objetivo |
Verifique que los polos están cerrados y retenidos mecánicamente después de cerrar el aparato de forma manual. |
|
Frecuencia |
Consulte la frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento rutinario del usuario final. |
|
Indicaciones especiales |
Esta comprobación debe realizarse manualmente. En aparatos fijos equipados con motorreductor MCH, desconecte el circuito auxiliar del motorreductor MCH (terminales B1 y B2). |
|
Herramientas necesarias |
– |
|
Condiciones preliminares
El dispositivo debe cumplir con las condiciones especificadas a continuación. Consulte las instrucciones de funcionamiento del aparato en las Guías de usuario de MasterPacT MTZ.
|
Tipo de instalación del aparato |
Posición de los polos |
Mecanismo |
Posición del aparato en el chasis |
|---|---|---|---|
|
Fijo |
Abiertos |
Descargado |
N/A |
|
Seccionable |
Abiertos |
Descargado |
Desconectado |
Comprobación del cierre completo de los polos del dispositivo
|
Paso |
Acción |
Acción correctiva |
|---|---|---|
|
1 |
Cargue manualmente el mecanismo bajando la maneta de carga con muelle seis veces. |
|
|
2 |
Pulse el botón pulsador de cierre para cerrar el aparato. El aparato se cierra. |
Si el aparato no se cierra, consulte la sección de solución de problemas en el apéndice. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric. |
|
3 |
Tire hacia abajo de la maneta de carga con muelle. El aparato debe permanecer cerrado. |
Si el aparato se abre (el indicador
muestra Póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric. |
PELIGRO