Mécanisme NII_Z_3 : Vérifier la fermeture complète des pôles de l'appareil
Consignes de sécurité
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Procédure
|
Caractéristiques de la procédure |
Description |
|---|---|
|
Action |
Vérifier que lorsque la poignée d'armement est en position basse, avec l'appareil en position fermée et le mécanisme armé, l'appareil ne s'ouvre pas. |
|
Objectif |
Vérifier que les pôles sont fermés et verrouillés mécaniquement après avoir fermé l'appareil manuellement. |
|
Fréquence |
Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur. |
|
Clauses particulières |
Cette vérification doit se faire manuellement. Sur les appareils fixes équipés du motoréducteur MCH, débrancher le circuit auxiliaire du motoréducteur MCH (bornes B1 et B2). |
|
Outillage nécessaire |
– |
|
Conditions préliminaires
L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.
|
Type d'installation de l'appareil |
Position des pôles |
Mécanisme |
Position de l'appareil dans le châssis |
|---|---|---|---|
|
Fixe |
Ouverts |
Désarmé |
N/A |
|
Débrochable |
Ouverts |
Désarmé |
Débroché |
Vérification de la fermeture totale des pôles de l'appareil
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Armer manuellement le mécanisme en abaissant la poignée d'armement six fois. |
|
|
2 |
Appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture pour fermer l'appareil. L'appareil se ferme. |
Si l'appareil ne se ferme pas, consulter l'annexe de dépannage. Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
3 |
Abaisser la poignée d'armement. L'appareil doit rester fermé. |
Si l'appareil s'ouvre (l'indicateur
affiche Contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
DANGER