DOCA0103ES-07

Mecanismo NIII_Z_1: Comprobación del tiempo de carga del motorreductor MCH a 0,85 Un

Indicaciones de seguridad

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas para el trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o su equivalente local.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • A no ser que se especifique otra cosa en los procedimientos de mantenimiento, todas las operaciones (inspección, pruebas y mantenimiento preventivo) se deben realizar con el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares desenergizados.
  • Compruebe que el aparato y el chasis no reciban energía en los terminales de subida y bajada.
  • Use siempre un aparato de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que el aparato, el chasis y los circuitos auxiliares estén desenergizados.
  • Instale barreras de seguridad y coloque señales de peligro.
  • Durante las pruebas, está totalmente prohibido tocar el aparato, el chasis o los conductores mientras se aplica tensión.
  • Antes de encender este equipo, compruebe que todas las conexiones se hayan realizado con el par de apriete adecuado y que el aparato esté abierto (posición OFF).
  • Antes de encender este equipo, vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas.
  • Antes de encender este equipo, tenga en cuenta los posibles riesgos e inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para asegurarse de que no se hayan dejado herramientas ni objetos en el interior del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Definición del procedimiento

Características del procedimiento

Descripción

Acción

  • Compruebe el tiempo de carga del motorreductor MCH a 0,85 Un.

  • Compruebe la continuidad del cableado eléctrico de un aparato seccionable.

Objetivo

Verifique que el motorreductor MCH funcione correctamente.

Frecuencia

Consulte la frecuencia recomendada para el programa de mantenimiento intermedio del usuario final.

Indicaciones especiales

Conecte el motorreductor MCH a una fuente de alimentación.

Herramientas necesarias

  • Fuente de alimentación externa ajustable

  • Voltímetro

  • Cronómetro

Documentos relacionados

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores en carga e interruptores automáticos IEC con unidades de control MicroLogic X - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ1 - Motorreductor MCH - Hoja de instrucciones

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Motorreductor MCH - Hoja de instrucciones

Condiciones preliminares

El dispositivo debe cumplir con las condiciones especificadas a continuación. Consulte las instrucciones de funcionamiento del aparato en las Guías de usuario de MasterPacT MTZ.

Tipo de instalación del aparato

Posición de los polos

Mecanismo

Posición del aparato en el chasis

Fijo

Abiertos

Descargado

N/A

Seccionable

Abiertos

Descargado

Prueba

Definición del tiempo de carga del motorreductor MCH

El tiempo de carga es el tiempo que transcurre entre la orden de cierre y el momento en el que el mecanismo está cargado por completo.

El tiempo de carga durante la operación de cierre y la operación de cierre/apertura no supera los 6 segundos.

Comprobación del tiempo de carga del motorreductor MCH durante el cierre del aparato

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Cuando utilice la fuente de alimentación externa ajustable, tome todas las medidas adecuadas de protección contra descargas eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Antes de iniciar esta comprobación, se recomienda comprobar que el aparato se carga eléctricamente con el motorreductor MCH tal como se explica en el procedimiento Mecanismo NII_Z_2.

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Desconecte los cables de alimentación B1 y B2 (y B3 si está conectado) para que el motorreductor MCH no esté conectado a ninguna fuente de alimentación.

 

2

Conecte los terminales B1 y B2 a la fuente de alimentación externa ajustable.

 

3

Ajuste la tensión a 0,85 Un (mínimo Un si el ajuste es para un intervalo de tensiones).

El motorreductor MCH carga el mecanismo. Los indicadores muestran que el aparato está abierto y que el mecanismo está cargado y preparado para cerrarse.

 

4

Pulse el botón pulsador de cierre e inicie el cronómetro.

Se cierra el aparato y el mecanismo se carga automáticamente.

 

5

Pare el cronómetro cuando el mecanismo esté cargado y no esté listo para cerrarse. El tiempo de carga debe ser de menos de 6 segundos.

Si el tiempo de carga supera los 6 segundos:

  1. Compruebe que la tensión de alimentación de MCH permanezca en 0,85 Un mientras el motorreductor MCH está cargando el mecanismo.

  2. Realice el procedimiento con otra fuente externa conectada a los terminales B1 y B2.

  3. Si el tiempo sigue siendo demasiado largo, sustituya el motorreductor MCH.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric para sustituir la unidad de corte.

Comprobación del tiempo de carga del motorreductor MCH durante la secuencia de cierre/apertura del aparato

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Abra el aparato.

 

2

Pulse el botón pulsador de cierre e inmediatamente el botón pulsador de apertura y, a continuación, inicie el cronómetro.

 

3

Pare el cronómetro cuando los indicadores muestren que el aparato está abierto y que el mecanismo está cargado y preparado para cerrarse. El tiempo de carga debe ser de menos de 6 segundos.

Si el tiempo de carga supera los 6 segundos:

  1. Compruebe que la tensión de alimentación de MCH permanezca en 0,85 Un mientras el motorreductor MCH está cargando el mecanismo.

  2. Realice el procedimiento con otra fuente externa conectada a los terminales B1 y B2.

  3. Si el tiempo sigue siendo demasiado largo, sustituya el motorreductor MCH.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric para sustituir la unidad de corte.

Reconexión del motorreductor MCH

Paso

Acción

Acción correctiva

1

Vuelva a conectar los cables de alimentación (B1, B2 y B3 si están presentes) como estaban antes de ejecutar el procedimiento.

 

2

Abra y cierre el aparato para comprobar que el motorreductor MCH funciona correctamente.

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?