DOCA0103FR-07

Mécanisme NIII_Z_1 : Vérifier le temps d'armement du motoréducteur MCH à 0,85 Un

Consignes de sécurité

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou équivalent local.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par des électriciens qualifiés.
  • Sauf mention contraire dans les procédures de maintenance, toutes les opérations (inspection, test et maintenance préventive) doivent être effectuées avec l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
  • Vérifiez que l’appareil et le châssis ne sont pas alimentés sur les bornes amont et aval.
  • Utilisez systématiquement un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires ne sont pas alimentés.
  • Installez des écrans de sécurité et affichez une plaque indicatrice de danger.
  • Pendant les tests, il est strictement interdit à quiconque de toucher l'appareil, le châssis ou les conducteurs lorsqu'une tension est appliquée.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, vérifiez que toutes les connexions de puissance sont effectuées avec le couple de serrage approprié et que l'appareil est ouvert (position OFF).
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, remettez en place tous les dispositifs, portes et couvercles.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, tenez compte des risques potentiels et inspectez soigneusement l'espace de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédure

Caractéristiques de la procédure

Description

Action

  • Vérifier le temps d'armement du motoréducteur MCH à 0,85 Un.

  • Vérifier la continuité du câblage électrique d'un appareil débrochable.

Objectif

Vérifier le bon fonctionnement du motoréducteur MCH.

Fréquence

Reportez-vous à la fréquence recommandée pour le programme de maintenance intermédiaire utilisateur.

Clauses particulières

Raccorder le motoréducteur MCH à une alimentation.

Outillage nécessaire

  • Alimentation externe réglable

  • Voltmètre

  • Chronomètre

Documents à consulter

  • MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X (norme IEC) - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ1 - Motoréducteur MCH - Instruction de service

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Motoréducteur MCH - Instruction de service

Conditions préliminaires

L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.

Type d'installation de l'appareil

Position des pôles

Mécanisme

Position de l'appareil dans le châssis

Fixe

Ouverts

Désarmé

N/A

Débrochable

Ouverts

Désarmé

Test

Définition du temps d'armement du motoréducteur MCH

Le temps d'armement correspond à la durée entre la commande de fermeture et le moment où le mécanisme est complètement armé.

Le temps d'armement pendant la manœuvre de fermeture et la manœuvre d'ouverture/fermeture ne dépasse pas 6 secondes.

Vérification du temps d'armement du motoréducteur MCH pendant la fermeture de l'appareil

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION
Si vous utilisez une alimentation externe réglable, prenez toutes les précautions nécessaires pour vous protéger des risques d'électrocution.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Avant toute chose, il est recommandé de vérifier que l'appareil se charge électriquement avec le motoréducteur MCH, conformément à la procédure Mécanisme NII_Z_2.

Etape

Action

Action corrective

1

Débrancher les fils d'alimentation B1 et B2 (et B3 s'il est connecté) afin que le motoréducteur MCH ne soit pas raccordé à une alimentation.

 

2

Raccorder les bornes B1 et B2 à l'alimentation externe réglable.

 

3

Régler la tension à 0,85 Un (minimum Un si le réglage est pour une plage de tensions).

Le motoréducteur MCH arme le mécanisme. Les indicateurs signalent que l'appareil est ouvert et que le mécanisme est armé et prêt-à-fermer.

 

4

Appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture et démarrer le chronomètre.

L’appareil se ferme et le mécanisme est armé automatiquement.

 

5

Arrêter le chronomètre lorsque le mécanisme est armé et prêt à fermer. Le temps d’armement devrait être inférieur à 6 secondes.

Si le temps d'armement dépasse 6 secondes :

  1. Vérifier que la tension d'alimentation du motoréducteur MCH reste à 0,85 Un pendant que le MCH arme le mécanisme.

  2. Exécuter la procédure avec une autre source externe connectée aux bornes B1 et B2.

  3. Si le délai est encore trop long, remplacer le motoréducteur MCH.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric pour remplacer le bloc de coupure.

Vérification du temps d'armement du motoréducteur MCH pendant la séquence fermeture/ouverture de l'appareil

Etape

Action

Action corrective

1

Ouvrir l'appareil.

 

2

Appuyer sur le bouton-poussoir de fermeture puis immédiatement sur le bouton-poussoir d'ouverture, et arrêter le chronomètre.

 

3

Arrêter le chronomètre lorsque les indicateurs signalent que l'appareil est ouvert et que le mécanisme est armé et prêt-à-fermer. Le temps d’armement devrait être inférieur à 6 secondes.

Si le temps d'armement dépasse 6 secondes :

  1. Vérifier que la tension d'alimentation du motoréducteur MCH reste à 0,85 Un pendant que le MCH arme le mécanisme.

  2. Exécuter la procédure avec une autre source externe connectée aux bornes B1 et B2.

  3. Si le délai est encore trop long, remplacer le motoréducteur MCH.

Si le problème persiste, contacter votre technicien de maintenance Schneider Electric pour remplacer le bloc de coupure.

Reconnexion du motoréducteur MCH

Etape

Action

Action corrective

1

Rebrancher les fils d'alimentation (B1, B2, et éventuellement B3) comme ils l'étaient avant l'exécution de la procédure.

 

2

Ouvrir et fermer l'appareil pour vérifier que le motoréducteur MCH fonctionne correctement.

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?