实时测量的需量值
电流需量
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7D9B–0x7D9C |
32156–32157 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
相位 A的电流需量:IA 需量 |
|
0x7D9D–0x7D9E |
32158–32159 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
相位 B的电流需量:IB 需量 |
|
0x7D9F–0x7DA0 |
32160–32161 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
相位 C的电流需量:IC 需量 |
|
0x7DA1–0x7DA2 |
32162–32163 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
中性线的电流需量:IN 需量 (1) |
|
(1) 该值在系统类型寄存器返回 30 或 41 时可用。 |
||||||
功率需量
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7DA3–0x7DA4 |
32164–32165 |
R |
W |
FLOAT32 |
– |
总有功功率需量:P 需量 |
|
0x7DA5–0x7DA6 |
32166–32167 |
R |
VAR |
FLOAT32 |
– |
总无功功率需量:Q 需量 |
|
0x7DA7–0x7DA8 |
32168–32169 |
R |
VA |
FLOAT32 |
– |
总表观功率需量:S 需量 |