DOCA0105ZH-09

断路器数据

断路器状态寄存器

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x7CFF

32000

R

INT16U

寄存器 32001 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x7D00

32001

R

INT16U

断路器状态寄存器

0

OF 状态指示触点

  • 0 = 断路器断开。

  • 1 = 断路器闭合。

1

SD 脱扣指示触点

  • 0 = 断路器未脱扣。

  • 1 = 由于电气故障、分励脱扣或按下脱扣等出现断路器脱扣。

对于具有 电动机构MasterPactComPacT NS 断路器来说,位始终等于 0。

2

SDE 故障脱扣指示触点

  • 0 = 在出现电气故障时断路器未脱扣。

  • 1 = 由于电气故障(包括接地故障测试和接地漏电测试)导致的断路器脱扣。

3

CH 弹簧储能触点(仅适用于 MasterPact

  • 0 = 弹簧释能

  • 1 = 弹簧储能

对于具有 电动机构MasterPactComPacT NS 断路器来说,位始终等于 0。

4

保留

5

PF 闭合触点就绪(仅限 MasterPact

  • 0 = 没有处于闭合就绪状态

  • 1 = 处于闭合就绪状态

对于具有 电动机构MasterPactComPacT NS 断路器来说,位始终等于 0。

6-15

保留

禁用合闸命令

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x7E53

32340

R

INT16U

寄存器 32341 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x7E54

32341

R

INT16U

禁用合闸命令状态

0

IO 模块抑制断路器合闸

  • 0 = 禁用

  • 1 = 启用

1

通讯抑制断路器合闸

  • 0 = 禁用

  • 1 = 启用

2-15

保留

分闸/合闸线圈数据

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x7E64–0x7E65

32357-32358

R

INT16U

寄存器 32382-32383 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x7E66–0x7E65

32359-32371

R

INT16U

寄存器 32384-32396 每个位的特性。

0x7E73-0x7E76

32372-32375

R

INT16U

脱扣原因

0x7E77–0x7E7C

32376-32381

R

INT16U

保护数据

0x7E7D

32382

R

INT16U

0

保留

1

断路器分闸

2

断路器合闸

3

保留

4

合闸命令已发送到 XF 线圈

5

保留

6

分闸命令已发送到 MX 线圈

7

断路器未分闸或合闸

8

手动模式已启用

9

本地模式已启用

10

通讯合闸禁止

11

IO 模块禁止合闸

12

保留

13

报警复位

14

M2C 输出 1 已强制

15

M2C 输出 2 已强制

0x7E7E

32383

R

INT16U

0

保留

1

“允许通过数字量输入进行控制”被禁用

2-7

保留

8

XF 线圈操作计数器高于报警阈值

9

XF 线圈已达到最大运行次数

10

MX2 线圈操作计数器高于报警阈值

11

MX2 线圈已达到最大运行次数

12

MX1 线圈操作计数器高于报警阈值

13

MX1 线圈已达到最大运行次数

14

MN 欠压线圈操作计数器高于报警阈值

15

MN 欠压线圈已达到最大运行次数

最后一个事件数据

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x028E–0x028F

655-656

R

INT32U

最后一个事件序列号。

如有新事件,最后一个事件序列号将发生变化。因此,您可以通过监视序列号跟踪新事件的发生。

Get Events 命令提供了事件 事件获取步骤 的详细信息。

远程控制设置

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x0298

665

R

INT16U

0-1

远程保护设置启用:

  • 0 = 禁用

  • 1 = 启用

0x0299

666

R

INT16U

0-1

保护锁启用:

  • 0 = 禁用

  • 1 = 启用

0x029A

667

R

INT16U

寄存器 668 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x029B

668

R

INT16U

0-4

保留

5

自动模式:

  • 0 = 远程

  • 1 = 本地

6-15

保留

0x029C

669

R

INT16U

寄存器 670 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x029D

670

R

INT16U

0

保留

1

控制模式:

  • 0 = 手动

  • 1 = 自动

2-15

保留

0x029E–0x029F

671-672

保留

报警状态

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x02A0

673

R

INT16U

活动低级报警计数器

0x02A1

674

R

INT16U

活动中级报警计数器

0x02A2

675

R

INT16U

活动高级报警计数器

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.