密码管理
概述
MicroLogic 控制单元和 IMU 的 ULP 模块的远程数据访问受到密码保护。远程访问包括:
-
EcoStruxure Power Commission 软件
-
通讯网络
-
EcoStruxure Power Device 应用
-
FDM128 显示器
-
IFE/EIFE 网页
为远程访问定义了以下四种用户配置文件。每个 IMU 的每个用户配置文件都有不同的密码。
-
Administrator
-
Services
-
Engineer
-
Operator
需要使用管理员级密码,才能使用 EcoStruxure Power Commission 软件 将设置写入到 IMU 的 MicroLogic 脱扣单元和 ULP 模块。
通过命令接口执行的每个入侵性命令分配给一个或多个用户配置文件,且通过相应的用户配置文件密码加以保护。命令描述中提供了每个入侵性命令的密码。
通过命令接口执行的非入侵性命令不需要密码。
默认密码
警告 |
|---|
|
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
首次使用时,更改默认密码,以有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
每种用户类型的默认密码如下:
|
用户类型 |
默认密码 |
|---|---|
|
Administrator |
‘0000’ = 0x30303030 |
|
Services |
‘1111’ = 0x31313131 |
|
Engineer |
‘2222’ = 0x32323232 |
|
Operator |
‘3333’ = 0x33333333 |
更改密码
可通过 EcoStruxure Power Commission 软件更改密码。
为给定用户输入当前密码,才能更改此用户配置文件的密码。输入管理员级密码可让您更改任何用户配置文件的密码。
密码仅包含 4 个 ASCII 字符。密码区分大小写,允许使用以下字符:
-
0 到 9 的数字
-
从 a 到 z 的字母
-
从 A 到 Z 的字母
IMU 的密码
IMU 的 MicroLogic 控制单元和 ULP 模块必须用相同的密码来保护。
在使用 EcoStruxure Power Commission 软件修改密码时,IMU 的 MicroLogic 控制单元和 ULP 模块中的密码会被修改。
在以下情况下,必须为 IMU 中的新模块分配当前 IMU 密码:
-
在 IMU 中添加了新 ULP 模块。
-
更换了 IMU 的 MicroLogic 控制单元或其中一个 ULP 模块。
使用 EcoStruxure Power Commission 软件将新模块的密码修改为当前 IMU 密码。
示例:使用 MicroLogic 控制单元和 IFE 接口在 IMU 中添加 IO 模块。
-
在IMU 允许为每个用户配置文件自定义密码。
-
IO 对于每个用户配置文件都设置了默认密码。
使用 EcoStruxure Power Commission 软件将 IO 模块的默认密码替换为每个用户配置文件的 IMU 的用户自定义密码。
密码复位
在 IMU 的管理员级密码丢失或忘记的情况下,可以通过 EcoStruxure Power Commission 软件和 Schneider Electric 客户服务中心的支持将密码复位为默认密码。
警告
FYI, this map is shared with MTZ Modbus Communication, Masterpact NT/NW Modbus, and Compact NSX Modbus communication guides.