NHA2778905-13

Métodos de cálculo de la demanda de potencia

La demanda de energía se calcula dividiendo la energía acumulada durante un período específico entre la duración de ese período.

La forma en la que la central de medida realiza este cálculo depende del método y los parámetros temporales que haya seleccionado (por ejemplo, una demanda de bloque basculante temporizado con un intervalo de 15 minutos y un subintervalo de 5 minutos).

Para mantener la compatibilidad con las prácticas de facturación de las compañías eléctricas, la central de proporciona los siguientes tipos de cálculos de demanda de potencia:

  • Demanda del intervalo de bloque

  • Demanda sincronizada

  • Demanda térmica

El método de cálculo de demanda de potencia se configura desde la pantalla o a través del software.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.