NHA2778905-12

Asignación de entrada digital para el modo de control de entradas

Debe asignar una o más entradas digitales con asociaciones no exclusivas para definir la tarifa activa.

Si se utiliza una entrada digital para la tarifa múltiple, esta no podrá utilizarse para una asociación exclusiva (por ejemplo, Sincrnz dem.), aunque sí será posible compartir entradas digitales con una asociación no exclusiva (por ejemplo, Alarmas). Para conseguir que una entrada digital esté disponible para el establecimiento de tarifas, será obligatorio eliminar de forma manual cualquier asociación conflictiva en la fuente de la asociación original.

Las entradas digitales se utilizan como contadores binarios para identificar la tarifa pertinente, donde desactivado = 0 y activado = 1; el bit más significativo (MSB) se corresponde con la entrada digital 2; y el bit menos significativo (LSB), con la entrada digital 1. De acuerdo con esta definición, la entrada digital 1 deberá asociarse con la función de tarifa múltiple para establecer la tarifa en modo Entrada.

Requisitos de entradas digitales para el número de tarifas necesario

Número de tarifas necesario Entradas digitales necesarias
Configuración 1 Configuración 2
1 1 (entrada digital 1) 1 (entrada digital 1)
2 1 (entrada digital 1) 2 (entradas digitales 1 y 2)
3 2 (entradas digitales 1 y 2) 2 (entradas digitales 1 y 2)
4 2 (entradas digitales 1 y 2) 2 (entradas digitales 1 y 2)

Configuración 1: Asignación de 2 tarifas mediante 2 entradas digitales

NOTA: En esta configuración no hay ninguna tarifa inactiva.
Tarifa Entrada digital 2 Entrada digital 1
T1 0 0
T2 0 1

Configuración 2: Asignación de 2 tarifas mediante 2 entradas digitales

NOTA: La configuración de entrada digital 00 implica que no hay tarifas activas (todas las tarifas están deshabilitadas).
Tarifa Entrada digital 2 Entrada digital 1
Ninguna 0 0
T1 0 1
T2 1 0
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?