NHA2778905-12

Idioma de visualización de la central de medida

Si su central de medida está equipada con una pantalla, puede configurar la central de modo que las mediciones se muestren en diversos idiomas:

Los idiomas disponibles son los siguientes:

  • Inglés

  • Francés

  • Español

  • Alemán

  • Portugués

  • Ruso

  • Chino

  • Turco

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?