NHA2778905-12

Visualización de la THD/thd mediante la pantalla

Se pueden visualizar datos de la THD/thd mediante la pantalla.
NOTA: La asignación Modbus de la central de medida incluye registros de datos de distorsión armónica total que se integran en su sistema de gestión de energía o alimentación.
  1. Vaya a THD para ver la pantalla Selección de THD/thd.
  2. Pulse THD para visualizar los valores que utilizan el método de cálculo basado en el armónico fundamental, o bien pulse thd para visualizar los valores que utilizan el método de cálculo basado en el valor de RMS de todos los armónicos en esa fase (incluido el fundamental).
    Modo IEEE Modo IEC Descripción
    Amps I Datos de distorsión armónica total para intensidades por fase y de neutro
    V L-L U Datos de distorsión armónica total de tensión fase a fase
    V L-N V Datos de distorsión armónica total de tensión fase a neutro
  3. Pulse sobre los valores de THD o thd de tensión o intensidad que desea visualizar.

    Se visualizan los valores porcentuales de la distorsión armónica total.

  4. Pulse la flecha arriba para volver a las pantallas principales.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?