NHA2778905-12

Límites de tensión de conexión directa

Las entradas de tensión de la central de medida se pueden conectar directamente a las líneas de tensión de fase del sistema de alimentación si las tensiones fase a fase o fase a neutro del sistema de alimentación no superan los límites de tensión máxima de conexión directa de la central.

El valor nominal de las entradas de medición de tensión de la central de medida ha sido establecido por el fabricante en un máximo de 277 V L-N/480 V L-L. Sin embargo, la tensión máxima permitida para conexiones directas podría ser inferior dependiendo de los códigos y las normativas eléctricas locales. Con arreglo a la categoría de instalación  II, la tensión máxima en las entradas de medición de tensión de la central no debe superar los 277 V L-N/480 V L-L en el caso de CAT III y los 347 V L-N/600 V L-L para CAT II.

Si la tensión de su sistema es superior a la tensión máxima de conexión directa especificada, deberá utilizar TT (transformadores de tensión) para rebajar las tensiones.

Descripción del sistema de alimentación Configuración de la central de medida Símbolo Conexión directa máxima (UL/IEC) N.º de TT (si fueran necesarios)
Pantalla (central de medida) Pantalla (comunicaciones) Categoría de instalación III Categoría de instalación II
Monofásico de 2 hilos fase a neutro 1F2H LN 1PH 2Wire L-N ≤277 V L-N ≤347 V L-N 1 TT
Monofásico de 2 hilos fase a fase 1F2H LL 1PH 2Wire L-L 480 V L-L 600 V L-L 1 TT
Monofásico de 3 hilos fase a fase con neutro 1F3H LL con N 1PH 3Wire L-L with N ≤277 V L-N/480 V L-L ≤347 V L-N/600 V L-L 2 TT
En triángulo trifásico de 3 hilos sin toma de tierra 3F3H triáng sin tierra 3PH 3Wire Ungrounded Delta 480 V L-L 600 V L-L 2 TT
En triángulo trifásico de 3 hilos con toma de tierra 3F3H triáng toma tierra 3PH 3Wire Corner Grounded Delta 240 V L-L 600 V L-L 2 TT
En estrella trifásico de 3 hilos sin toma de tierra 3F3H estrella sin tierra 3PH 3Wire Ungrounded Wye 480 V L-L 600 V L-L 2 TT
En estrella trifásico de 3 hilos con toma de tierra 3F3H estrella con tierra 3PH 3Wire Grounded Wye 480 V L-L 600 V L-L 2 TT
En estrella trifásico de 3 hilos con resistencia a tierra 3F3H estrell resist tierr 3PH 3Wire Resistance Grounded Wye 277 V L-N/480 V L-L 347 V L-N/600 V L-L 2 TT
En triángulo abierto trifásico de 4 hilos con derivación central 3F4H triá abier deriv ctr 3PH 4Wire Center-Tapped Open Delta 173 V L-N/347 V L-L 347 V L-N/600 V L-L 3 TT
En triángulo trifásico de 4 hilos con derivación central 3F4H triáng deriv ctral 3PH 4Wire Center-Tapped Delta 173 V L-N/347 V L-L 347 V L-N/600 V L-L 3 TT
En estrella trifásico de 4 hilos sin toma de tierra 3F4H estrella sin tierra 3PH 4Wire Ungrounded Wye ≤277 V L-N/480 V L-L ≤347 V L-N/600 V L-L 3 TT o 2 TT
En estrella trifásico de 4 hilos con toma de tierra 3F4H estrella con tierra 3PH 4Wire Grounded Wye ≤277 V L-N/480 V L-L ≤347 V L-N/600 V L-L 3 TT o 2 TT
En estrella trifásico de 4 hilos con resistencia a tierra 3F4H estrell resist tierr 3PH 4Wire Resistance Grounded Wye ≤277 V L-N/480 V L-L ≤347 V L-N/600 V L-L 3 TT o 2 TT
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?