NHA2778905-12

Restablecimientos mediante ION Setup

Los restablecimientos le permiten borrar todos los datos de un tipo concreto, como por ejemplo todos los valores de energía o todos los valores mínimos/máximos.
  1. Inicie ION Setup.
  2. Conecte la central de medida.
  3. Vaya a Meter Resets.
  4. Seleccione un parámetro para el restablecimiento y haga clic en Reset.
    El valor del parámetro seleccionado se elimina.

    Restablecer parámetros

    Opción Descripción
    Meter Initialization Borra todos los datos incluidos en esta tabla.
    Min/Max Borra todos los registros mínimos y máximos.
    Active Load Timer Restablece todos los registros del temporizador de carga activa.
    Demands Borra todos los registros de demanda.
    Peak Demands Borra todos los valores de demanda punta.
    Energies Borra todos los valores de energía acumulada (kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3) y horas de funcionamiento.
    de forma C Borra todos los valores de salidas digitales.
    Digital Output Counters Borra todos los contadores de salidas digitales.
    Digital Output On Times Borra todos los registros de activaciones de salidas digitales.
    Status Input Counters Borra todos los contadores de entradas.
    Status Input On Times Borra todos los registros de activaciones de entradas.
    Alarm Counters Borra todos los registros de alarmas y todos los contadores de alarmas.
    Data Log #1 Borra todos los registros de datos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?