Funciones de la central de medida
-
Pantalla LCD y navegación autoguiada.
-
Recuento y equilibrado de energía
-
Medición tanto del FP real como del FP de desplazamiento.
-
Lecturas de energía activa, reactiva y aparente.
-
Valores mín./máx. de parámetros instantáneos con sello de fecha y hora.
-
Ciberseguridad: La central de medida permite deshabilitar el puerto RS-485 desde las teclas del panel frontal para evitar accesos no autorizados. Conmute entre los dispositivos RTU en caso de que la disponibilidad de nodos del sistema de software sea limitada.
-
Instantánea: La central de medida incluye una instantánea que capta valores de tensión media, intensidad media, potencia activa total y energía suministrada a partir de la hora configurada en el formato HH.MM.
-
Intensidad de supresión: Esta es la intensidad mínima con la cual comienza a funcionar la central de medida. La central de medida puede configurarse de forma que ignore la medición de intensidad de la carga inducida/auxiliar del circuito. La selección de intensidad de supresión puede realizarse mediante la pantalla frontal y el enlace de comunicaciones. El intervalo de la intensidad de supresión va de 5 mA a 99 mA. La central de medida muestra la medición si el valor aplicado supera el valor de supresión. La intensidad de supresión predeterminada es 5 mA.
La central de medida puede utilizarse como dispositivo independiente, aunque sus amplias funciones se optimizan cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de energía.
Consulte la ficha de datos técnicos de la serie EasyLogic PM2000R en www.se.com para obtener información sobre las aplicaciones, los datos de las funciones y las especificaciones más actualizadas y completas de las centrales de medida de la serie PM2200.