NHA2778905-12

Configuración del LED para la notificación de alarmas mediante ION Setup

Puede utilizar ION Setup para configurar el LED de la central de medida para la notificación de alarmas.
  1. Inicie ION Setup y conéctese a la central de medida. Consulte la Ayuda de ION Setup para obtener instrucciones.
  2. Vaya a Energy Pulsing.
  3. Seleccione Front Panel LED y haga clic en Edit.
  4. Establezca el modo de control en Alarm y haga clic en OK.
  5. Haga clic en Send para guardar los cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?