NHA2778905-12

Descripción general del modo Comando

Puede usar el modo de comandos para enviar un comando Modbus al dispositivo que establece la tarifa activa.

La tarifa activa se aplica a la energía medida hasta el momento en el que envíe otro comando Modbus que establezca una tarifa distinta.

Busque la lista de registros Modbus de la central de medida en www.se.com para descargar la asignación Modbus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?