NHA2778905-13

Registro de datos (PM2230)

La central de medida almacena todos los nuevos valores mínimos y máximos junto con un sello de fecha y hora para cada valor instantáneo (media, total y fase individual).

La central registra también la siguiente información:

  • Alarmas (con sello de fecha y hora de 1 segundo)

  • Parámetros configurados para el registro de datos

  • Registros de datos, histórico de alarmas y de diagnóstico

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.