NHA2778905-12

Visualización del histórico de alarmas mediante la pantalla

El registro histórico de alarmas mantiene un registro de las armas activas y pasadas.

Cuando no se cumple una condición de alarma (alarma = Desactivada), el evento se registra en el registro histórico de alarmas y se desactiva la notificación de alarma (icono de alarmas, LED de alarmas).

Las alarmas se muestran secuencialmente en el orden en el que se producen con independencia de su prioridad. Los detalles de alarmas muestran la fecha y la hora del evento de alarma, el tipo de evento (por ejemplo, desactivación o unaria), la fase en la cual se detectó la condición de alarma y el valor que provocó la activación o desactivación de la condición de alarma.

NOTA: Los detalles de alarmas no están disponibles si la prioridad de alarmas se establece en Ninguna.

  1. Vaya a Alarm > Hist.
  2. Seleccione la alarma que desea visualizar (la más reciente aparecerá en la parte superior).
  3. Pulse Detall.
    NOTA: En el caso de las alarmas de prioridad alta no confirmadas, la opción Conf aparecerá en la pantalla. Pulse Conf para confirmar la alarma o vuelva a la pantalla anterior si no desea confirmarla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?