NHA2778905-12

Descripción general de los registros

En esta sección se describen brevemente los siguientes registros de la central de medida:

  • Registro de alarmas

  • Registro de datos definido por el usuario

Los registros son archivos almacenados en la memoria no volátil de la central de medida y se denominan “registros incorporados”.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?