Parámetros medidos
- EnergíaLa central de medida proporciona mediciones de energía bidireccionales precisas por cuatro cuadrantes conforme a la Clase 1 / Clase 0.5S.
- Energía sin restablecimientoLos parámetros de energía sin restablecimiento son Wh, VAh y VARh tanto para Sumin como para Rec. Los parámetros de energía sin restablecimiento solo están disponibles para su visualización en la página Diag bajo Mantenimiento y el enlace de comunicaciones.
- DemandaLa central de medida proporciona valores de demanda actual, pasada, pronosticada y máxima (punta) y estampa un sello de fecha y hora cuando se registra la demanda punta.
- InstantáneoLa central de medida proporciona mediciones de 1 s de alta precisión y valores medios, incluidas mediciones de la RMS real, por fase y total de lo siguiente:
- Calidad de energíaLa central de medida proporciona mediciones, registros e informes en tiempo real de la distorsión armónica completa hasta el armónico de orden 15 en el modelo PM2220 y de orden 31 en el modelo PM2230 para todas las entradas de tensión e intensidad.
- Registro de datos (PM2230)La central de medida almacena todos los nuevos valores mínimos y máximos junto con un sello de fecha y hora para cada valor instantáneo (media, total y fase individual).
- Entrada/salida (PM2230)La central de medida es compatible con funciones de entrada y salida opcionales.
- Otras medicionesLas mediciones adicionales que registra la central de medida incluyen varios temporizadores,
Parent topic: Introducción