NHA2778905-12

Configurar la Página favorita

NOTA: Aplicable solo a los modelos de central de medida PM2220/PM2230

La central de medida le permite seleccionar 4 parámetros y disponerlos en el orden deseado para que se muestren en la Página favorita. Dichos parámetros únicamente pueden seleccionarse a través de las comunicaciones y están basados en los requisitos del cliente. Determinados registros de parámetros tienen una importancia capital, y desplazarse por ellos requiere tiempo. Para una mayor facilidad de desplazamiento y accesibilidad, la central de medida le permite seleccionar 4 parámetros y bloquear la página para leerlos cómodamente.

Los parámetros de la Página favorita predeterminados son:

  • Aavg

  • PFavg

  • Ptot

  • E.Del

  1. Inicie ION Setup y conéctese a la central de medida.
  2. Abra I/O Setup y seleccione el parámetro que desea configurar.
  3. Configure el parámetro y haga clic en OK.
    A continuación encontrará una lista de los parámetros asociados que pueden configurarse:
    • Media de intensidad (Iavg)

    • Media de tensión L-L (Vavg)

    • Media de tensión L-N (Vavg)

    • Potencia activa total (Wtot)

    • Potencia reactiva total (VARtot)

    • Potencia aparente total (VAtot)

    • Media de factor de potencia (PFavg)

    • Frecuencia (F)

    • Energía activa – Sumin (Wh-Sumin)

    • Energía reactiva – Sumin (VARh-Sumin)

    • Energía aparente - Sumin (VAh-Sumin)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?