NHA2778905-12

Ejemplo de configuraciones de tarifa para un sistema de cuatro tarifas

En los ejemplos siguientes se utilizan cuatro tarifas para abarcar el año completo (no hay periodos horarios sin tarifa asignada).

Configuración 1: cuatro tarifas con días entre semana y fines de semana

Tarifa Tipo Fecha de inicio Fecha de finalización Hora de inicio Hora de finalización
1 Fines de semana 21 de junio 20 de diciembre 00:00 23:59
2 Fines de semana 21 de diciembre 20 de junio 00:00 23:59
3 Día sem 21 de junio 20 de diciembre 00:00 23:59
4 Día sem 21 de diciembre 20 de junio 00:00 23:59
NOTA: La hora de finalización 23:59 se corresponde realmente con las 23:59:59 o con el momento inmediatamente anterior a la medianoche.

Todos los días de fin de semana entran dentro de una de dos tarifas distintas, dependiendo de la fecha. Todos los días entre semana entran dentro de una de dos tarifas distintas, dependiendo de la fecha. Esta configuración no emplea tarifas basadas en la hora del día ni en tipos de día distintos de los fines de semana o los días entre semana.

Ejemplos de fechas y sus correspondientes tarifas:

  • Viernes 29 de junio = Tarifa 3

  • Domingo, 28 de noviembre = Tarifa 1

Configuración 2: una estación para los fines de semana con horas valle y base, dos estaciones para los días entre semana con horas base

Tarifa Tipo Fecha de inicio Fecha de finalización Hora de inicio Hora de finalización
1 Cada día 1 de enero 31 de diciembre 23:00 4:59
2 Días entre semana 1 de mayo 20 de septiembre 00:00 22:59
3 Días entre semana 1 de octubre 30 de abril 5:00 22:59
4 Fines sem. 1 de enero 31 de diciembre 5:00 22:59

Todos los días se aplica una tarifa entre las 23:00 y las 04:59, lo cual se corresponde con horas valle. Todos los días de fin de semana se aplica una tarifa desde las 05:00 hasta las 22:59, lo cual se corresponde con horas base. Todos los días entre semana entran dentro de una de las dos estaciones (verano o invierno) y se les aplican dos tarifas a lo largo del día.

Ejemplos de fechas y sus correspondientes tarifas:

  • Miércoles 21 de marzo a las 08:00 = Tarifa 3

  • Martes 10 de enero a las 21:00 = Tarifa 3

  • Domingo 24 de junio a las 14:00 = Tarifa 4

  • Viernes 17 de agosto a las 00:00 = Tarifa 1

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?