NHA2778905-12

Actualizaciones de firmware

Hay varios motivos por los que podría querer actualizar el firmware de la central de medida.

  • Mejorar el rendimiento de la central de medida (por ejemplo, optimizar su velocidad de procesamiento).

  • Mejorar las funciones y características existentes de la central de medida.

  • Añadir nuevas funciones a la central de medida.

  • Cumplir normas del sector nuevas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?