NHA2778905-12

Energía sin restablecimiento

Los parámetros de energía sin restablecimiento son Wh, VAh y VARh tanto para Sumin como para Rec. Los parámetros de energía sin restablecimiento solo están disponibles para su visualización en la página Diag bajo Mantenimiento y el enlace de comunicaciones.

Estos valores de parámetros no pueden restablecerse ni mediante la pantalla ni mediante el enlace de comunicaciones. Estos valores de energía sin restablecimiento se desbordan automáticamente cuando alcanzan el valor máximo en función del límite de sobrecarga.

Comando Energías acumuladas Energías sin restablecimiento Energías antiguas
Subsistemas de restablecimiento Borrar No borrar Borrar
Inicialización Borrar No borrar Borrar
Restablecer todas las energías Borrar No borrar No borrar (actualizar con energías acumuladas)
Restablecer todas las energías acumuladas (total, por fase) Borrar No borrar No borrar (actualizar con energías acumuladas)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?