NHA2778905-12

Descripción general de la pantalla

La pantalla (integrada o remota) le permite utilizar la central de medida para realizar diferentes tareas, como la configuración de la central, la visualización de pantallas de datos, el reconocimiento de alarmas o la realización de restablecimientos.
 

A

Símbolos de navegación u opciones de menú

 

B

Área de notificación de la parte derecha

 

C

Título de la pantalla

 

D

Área de notificación de la parte izquierda

 

E

Cursor

     
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?