NHA2778905-12

Configuración de las contraseñas de pantalla

Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada para evitar que personal no autorizado acceda a las pantallas protegidas con contraseña como, por ejemplo, las pantallas de diagnóstico y de restablecimiento.

Este ajuste solo puede configurarse a través del panel frontal. El ajuste predeterminado de fábrica para todas las contraseñas es “0” (cero).

  1. Vaya a Mant > Config.
  2. Escriba la contraseña de configuración (la contraseña predeterminada es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a HMI > Ctrsñ.
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Config 0000-9999 Establece la contraseña para acceder a las pantallas de configuración de la central de medida (Mant > Config).
    Restblcs energía 0000-9999 Establece la contraseña para restablecer los valores de energía acumulada de la central de medida.
    Restblcs. dmda. 0000-9999 Establece la contraseña para restablecer los valores de demanda punta registrados de la central de medida.
    Restblcs mín/máx 0000-9999 Establece la contraseña para restablecer los valores mínimos y máximos registrados de la central de medida.
  5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  6. Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga cambios y, a continuación, pulse OK.
  7. Pulse la flecha arriba para salir.
  8. Pulse para guardar los cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?