NHA2778905-12

Instantánea

NOTA: Aplicable solo a los modelos de central de medida PM2220/PM2230

La central de medida permite registrar valores instantáneos a través de Instantánea mediante HMI. Esta página permite capturar valores de Media de tensión (Vavg), Media de intensidad (Iavg), Potencia total (Ptot) y Energía suministrada (E Sumin). La hora del registro se define con la hora establecida para la función Instantánea. Esto puede configurarse mediante HMI o ION Setup.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?