NHA2778905-12

Visualización de la versión de firmware, el modelo y el número de serie

Puede comprobar la versión de firmware, el modelo y el número de serie de la central de medida en el panel de la pantalla.
  1. Vaya a Mant > Diag.
  2. Pulse Info para visualizar el modelo de central de medida, la fecha de fabricación, la versión de SO y la versión de RS.
  3. Pulse St Edt para visualizar el Número de ediciones, la Fecha de la última edición y la Hora de la última edición.
  4. Pulse el botón de flecha arriba pasa salir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?