HRB1684303-15

Niveles de acceso

Puede establecer el nivel de acceso de cada dirección IP configurada, además de las direcciones IP anónimas.
Nivel de acceso Descripción
Solo lectura Esta configuración permite enviar únicamente los siguientes códigos de función a la central de medida y a los dispositivos en serie desde las direcciones IP especificadas: 01 (0x01), 02 (0x02), 03 (0x03), 04 (0x04), 07 (0x07), 08 (0x08), 11 (0x0B), 12 (0x0C), 17 (0x11), 20 (0x14), 24 (0x18), 43 (0x2B) y 100 (0x64)
Simultánea Esta configuración permite enviar cualquier código de función a la central de medida y a los dispositivos en serie desde la dirección IP concreta
Ninguna Esta configuración deniega el acceso a las direcciones IP anónimas.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?