HRB1684303-16

Configuración de los ajustes de DNP3 mediante la pantalla

La pantalla de configuración Ethernet de la central de medida permite configurar comunicaciones DNP3.
  1. Vaya a Mant > Config .
  2. Escriba el código de acceso de configuración (el valor predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a Com. > Ether .
  4. Desplace el cursor de modo que señale el parámetro DNP3 que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
  5. Modifique el parámetro según convenga (Activado/Desactivado) y, a continuación, pulse OK.
  6. Pulse la flecha arriba para salir.
  7. Pulse para guardar los cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?