HRB1684303-15

Configuración del LED para la notificación de alarmas mediante ION Setup

ION Setup permite configurar el indicador LED de la central de medida para la notificación de alarmas.
NOTA: El indicador LED de alarma/de impulsos de energía de la central de medida PM5561 / PM5661 / PM5761 está configurado de manera permanente para impulsos de energía y no puede deshabilitarse ni utilizarse para las alarmas.
  1. Inicie ION Setup y conéctese a la central de medida. Consulte la Ayuda de ION Setup para obtener instrucciones.
  2. Vaya a I/O configuration > Energy Pulsing .
  3. Seleccione Front Panel LED y haga clic en Edit.
  4. Establezca el modo de control en Alarm.
  5. Haga clic en Send para guardar los cambios.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?