HRB1684303-16

Ejemplo de aplicación de salidas digitales

Puede conectar una de las salidas digitales de la central de medida a un relé que encienda un generador y configurar la otra salida digital de modo que envíe un impulso de sincronización de demanda a otras centrales de medida.

En el ejemplo siguiente, la primera central de medida (Central de medida 1) controla y establece el periodo de demanda (900 segundos) de las otras centrales (Central de medida 2, Central de medida 3, Central de medida 4) haciendo que el impulso de salida se genere al final del intervalo de demanda de la primera central.

A Relé
B Periodo de demanda (en este ejemplo, 900 segundos)
   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?