HRB1684303-16

Activar y desactivar el servidor FTP usando las páginas web

NOTA: Consulte la sección Restauración de ajustes de configuración desactivados temporalmente en las páginas web para saber si estas funciones están disponibles a su central de medida.

Se debe activar el servidor FTP de la central de medida para disponer de ciertas funcionalidades.

NOTA: Por razones de seguridad, el servidor FTP está Desactivado de forma predeterminada. De ser necesario, puede Activar el servidor FTP. Es recomendable utilizar FTP cifrado (FTPS).
  1. Inicie sesión en las páginas web de la central de medida.
  2. En función de la versión de firmware de la central de medida, haga clic en Configuración > Configuración avanzada de Ethernet O haga clic en Configuración > Comunicación > Configuración avanzada de Ethernet .
  3. Establezca Servidor FTP en Activado o Desactivado.
  4. Haga clic en Guardar cambios o Aplicar cambios para guardar los cambios realizados en la central de medida.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?