HRB1684303-16

Consideraciones sobre el recuento de impulsos de energía

El LED de impulsos de energía y las salidas de impulsos de la central de medida son capaces de contar impulsos de energía dentro de unos límites específicos:

Descripción LED de impulsos de energía Salida de impulsos
Frecuencia de impulsos máxima 2,5 kHz 25 Hz
Constante de impulsos mínima 1 impulso por k_h
Constante de impulsos máxima 9.999.000 impulsos por k_h

La tasa de impulsos depende de la tensión, la intensidad y el factor de potencia de la fuente de señales de entrada, del número de fases y de las relaciones del TT y del TI.

Si “Ptot” es la potencia instantánea (en  kW) y “K” es la constante de impulsos (en impulsos por kWh), el periodo de impulsos es:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?