HRB1684303-16

LED de comunicaciones Ethernet

La central de medida tiene dos LED por puerto para las comunicaciones Ethernet.

El LED de enlace se enciende cuando hay una conexión Ethernet válida. El LED Act (activo) parpadea indicando que la central de medida se comunica a través del puerto Ethernet.

No es posible configurar estos LED para otros fines.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?