Bloqueo y desbloqueo de la central de medida mediante el interruptor de hardware
Antes de bloquear la central de medida:
-
Asegúrese de haber completado toda la configuración necesaria.
-
Realice un restablecimiento de inicialización de la central de medida para borrar todos los datos previos acumulados de la central de medida.
![]() |
---|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA,
EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
- Antes de iniciar cualquier operación con el dispositivo, apague todas sus fuentes de alimentación.
- Utilice un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está totalmente apagado.
- Desinstale la central de medida si actualmente se encuentra instalada.
- Localice el interruptor de bloqueo de consumo eléctrico.
- Retire cualquier precinto antimanipulación del interruptor de consumo eléctrico.
- Coloque la base de la central de medida sobre una superficie no deslizante y asegúrese de que la central está fija durante el proceso de bloqueo/desbloqueo.
- Aplique la alimentación al medidor.
- Mantenga pulsado el interruptor durante 10 segundos para activar/desactivar el bloqueo de consumo eléctrico.
- Confirme el estado del bloqueo de consumo eléctrico mediante el icono correspondiente de la pantalla.
- Desconecte la alimentación del medidor.
-
De ser necesario, inserte el precinto en el orificio del
interruptor de bloqueo de consumo eléctrico y ciérrelo.
Asegúrese de no apretar excesivamente el precinto.
- Siga las instrucciones de la hoja de instalación para instalar la central de medida y colocar las cubiertas de terminales de tensión e intensidad antimanipulación.