HRB1684303-16

Pérdida de la información de acceso de usuario

En caso de pérdida de la información de acceso de usuario de la central de medida (código de acceso), póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric , que le facilitará instrucciones sobre cómo devolver la central de medida a la fábrica para su reconfiguración.

NOTA: Asegúrese de tener a mano el número de serie de la central de medida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?