HRB1684303-16

Navegación por las pantallas de la central de medida

Los botones y la pantalla de la central de medida le permiten desplazarse por las pantallas de datos y ajustes y configurar los parámetros de configuración de la central.
  1. Pulse el botón situado bajo el menú correspondiente para visualizar esa pantalla.

  2. Pulse la flecha derecha para visualizar más pantallas.

  3. En el modo configuración, una flecha derecha pequeña indica la opción seleccionada.

  4. En el modo configuración, una flecha abajo pequeña indica que hay parámetros adicionales que mostrar. La flecha abajo desaparece cuando no hay más parámetros por mostrar.

  5. En el modo configuración, pulse el botón situado bajo Editar para cambiar ese ajuste. Si el elemento es de solo lectura, no puede configurarse con la configuración actual de la central de medida o solo puede configurarse mediante software, Editar desaparece.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?