HRB1684303-15

Filtrado Modbus TCP/IP

La función de filtrado Modbus TCP/IP le permite especificar los derechos de acceso a la central de medida, usando las comunicaciones Modbus, de direcciones IP específicas, además de los derechos de acceso de direcciones IP anónimas.

Esta función determina el acceso a la central de medida y a los dispositivos en serie si la central de medida funciona como pasarela Modbus.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?