HRB1684303-16

Contraseñas/Códigos de acceso

NOTA: Consulte la sección Restauración de ajustes de configuración desactivados temporalmente en las páginas web para saber si estas funciones están disponibles a su central de medida.

Recomendaciones para optimizar la ciberseguridad en entornos protegidos:

  • Anote y almacene las contraseñas y los nombres de usuario en una ubicación protegida.

  • Modifique la contraseña predeterminada/el código de acceso predeterminado para contribuir a reducir los accesos autorizados. Los ajustes de cuenta predeterminados suelen ser una causa frecuente de accesos no autorizados por parte de usuarios malintencionados.

  • Establezca contraseñas o códigos de acceso complejos con una longitud mínima de seis caracteres.

  • Siga las buenas prácticas de gestión de cuentas de usuarios establecidas por su organización –como los plazos de uso máximos de las contraseñas o las políticas de gestión de historiales– o póngase en contacto con el administrador de su red para obtener asistencia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?