Formato del registro del factor de potencia
Factor de potencia en los formatos IEC y avance/retraso (IEEE): Registros Float32 e Int16U
La central de medida proporciona el factor de potencia total en los formatos IEC y avance/retraso (IEEE) en los tipos de datos Float32 e Int16U. Puede utilizar estos registros para enviar información sobre el factor de potencia a software de terceros. Estos registros se interpretaron utilizando las convenciones de signos estándar de las normas IEC e IEEE.
Información de factor de potencia de cuatro cuadrantes: registros de punto flotante
La central también proporciona información de FP (incluido el signo y el cuadrante) en registros de punto flotante únicos para cada uno de los valores de FP (por ejemplo, valores por fase y totales del FP real y de desplazamiento, con sus mínimos y máximos asociados). La central de medida aplica un sencillo algoritmo sobre el valor de FP y, posteriormente, lo almacena en el registro de FP apropiado.
La central
de medida y el software (como
Power Monitoring
Expert
o
ION Setup
) interpretan estos registros de FP para generar informes o completar
campos de introducción de datos de acuerdo con el siguiente diagrama:
El valor de FP se calcula a partir del valor del registro de FP utilizando las siguientes fórmulas:
Cuadrante | Rango de FP | Rango del registro de FP | Fórmula de FP |
---|---|---|---|
Cuadrante 1 |
0 a +1 |
0 a +1 |
Valor de FP = Valor del registro de FP |
Cuadrante 2 |
De -1 a 0 |
De -2 a -1 |
Valor de FP = (−2) − (valor del registro de FP) |
Cuadrante 3 |
De −1 a 0 |
De -1 a 0 |
Valor de FP = Valor del registro de FP |
Cuadrante 4 |
1 a 0 |
1 a +2 |
Valor de FP = (+2) − (valor del registro de FP) |
Visite www.se.com y busque la lista de registro Modbus de su central de medida para descargar una copia.