HRB1684303-15

Requisitos de actualización de la central de medida para la herramienta de actualización de firmware

NOTA: Para conocer el método de actualización de firmware aplicable a su modelo central de medida con versión de firmware, consulte la tabla Modelos de central de medida, versiones de firmware y métodos de actualización.

Para poder llevar a cabo la actualización de firmware son necesarios los siguientes requisitos previos:

  • Paquete de actualización de firmware compatible más reciente (descargue el paquete de actualización de firmware más reciente desde www.se.com ).

  • Herramienta de actualización de firmware más reciente, que se incluye en el paquete de actualización de firmware.

    ATENCIÓN
    POSIBILIDAD DE QUE EL PRODUCTO SUFRA DAÑOS IRRECUPERABLES
    Utilice siempre la versión de la herramienta de actualización de firmware disponible con el paquete de actualización de firmware compatible.
    No seguir estas instrucciones puede provocar daños irrecuperables en el producto.

  • PC con sistema operativo Windows 10 o posterior conectado a la central de medida a través de cable Ethernet.

  • Fuente de alimentación ininterrumpida para la entrada de alimentación de la central de medida con una comunicación Ethernet estable.

  • Centrales de medida configuradas con una IP ESTÁTICA con el método Almacenada.

  • Herramienta de configuración ION Setup .

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?