HRB1684303-16

Funciones

Los permisos de acceso a las páginas web están basados en funciones. Deberá ser administrador para asignar funciones de acceso de usuario.

Cuenta de usuario

Contraseña

Función

Acceso

Administrator

Dirección MAC, que es única en cada central de medida

NOTA: Introduzca la dirección MAC del medidor sin los dos puntos y con las letras en mayúscula (Por ejemplo: si la dirección MAC de la central de medida es 00:80:f4:02:14:38, la contraseña será 0080F4021438).

Administrator

Pleno acceso a todas las páginas web y sus funciones con permiso de lectura/escritura.

NOTA: Para garantizar la seguridad del sistema, es obligatorio que cambie la contraseña predeterminada la primera vez que inicie sesión.

Guest

Powerlogic@1

Guest

Acceso de solo lectura a las fichas Inicio, Supervisión, Diagnóstico y Mantenimiento para visualizar o supervisar los datos.

NOTA:
  • Para garantizar la seguridad del sistema, se recomienda cambiar la contraseña predeterminada la primera vez que inicie sesión.

  • Acceso sin modificación a Actualización del firmware y Configuración

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?