HRB1684303-15

Consideraciones sobre TT y TI

La potencia total (Ptot) se obtiene a partir de los valores de las entradas de tensión e intensidad del lado secundario y tiene en cuenta las relaciones del TT y del TI.

Los puntos de prueba siempre se leen en el lado secundario, independientemente de si se están utilizando TT o TI.

Si se utilizan TT y TI, deberá incluir en la ecuación los valores nominales de sus primarios y secundarios. Por ejemplo, en un sistema en estrella equilibrado trifásico con TT y TT:Donde Ptot = Potencia total; TTp = Primario del TT; VTs = Secundario del TT; TIp = Primario del TI; TIs = Secundario del TI, y FP = Factor de potencia.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?