HRB1684303-15

Visualización de los contadores de alarma mediante la pantalla

Cada vez que se produce un tipo de alarma, esta se cuenta y registra en la central de medida.
NOTA: Los contadores de alarmas vuelven a situarse en 0 tras alcanzar el valor 9999.
  1. Seleccione Alarm > Count .

    Aparecerá la pantalla Alarms Counter.

  2. Desplácese por la lista para visualizar el número de incidencias de alarmas de cada tipo.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?