HRB1684303-16

Icono de llave inglesa

El icono de llave inglesa se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla.

El icono de llave inglesa le alerta cuando se produce una condición de sobretensión o un posible problema de hardware o firmware en la central de medida que requiere atención. También podría indicar que el LED de impulsos de energía está en estado de desbordamiento.

Vaya a Mant > Diag > Med para visualizar los detalles del estado de la central. Tome nota de la información que se muestra en la pantalla y, posteriormente, póngase en contacto con el departamento de Technical Support .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?