251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Filtro de Controladores

Opciones de filtro: En la parte superior de la pantalla, puede filtrar los controladores según los siguientes criterios:

  • Todo

  • En línea

  • Fuera de línea

  • Con suscripción: controladores con suscripción.

  • Sin suscripción: controladores sin suscripción o con una suscripción caducada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?