251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Conceptos básicos

Usuarios de ETS

Después de instalar la aplicación ETS SpaceLogic KNX Remote:

  1. Abra su proyecto KNX en ETS.

  2. Vaya a la pestaña Aplicaciones en el menú ETS.

  3. Seleccione SpaceLogic KNX Remote para iniciar la función.

Esto le permite acceder a herramientas de configuración remota directamente desde su entorno ETS.

Usuarios de eConfigure KNX

Una vez que haya actualizado a la versión 3.0 o superior de eConfigure KNX:

  1. Haga clic en el menú de hamburguesa (tres líneas horizontales) en la esquina superior izquierda de la pantalla.

  2. En la lista del menú, seleccione SpaceLogic KNX Remote.

Ahora podrá acceder a todas las funciones de configuración remota desde eConfigure KNX.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?