251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Usuarios de eConfigure KNX

Para utilizar la interfaz de configuración remota con eConfigure KNX, siga estos pasos para establecer una conexión remota segura y configurar el controlador:

Preparación del controlador para el acceso a distancia

Antes de conectarse de forma remota, asegúrese de que el controlador esté correctamente configurado:

  • Activar la conectividad en la nube
    En la pestaña TABLERO DE CONMUTADORES, vaya a Controlador > APLICACIÓN MÓVIL y marque Activar conectividad en la nube. Esto evita la desconexión de la nube después de cargar los ajustes.

Carga de la parametrización local

Una vez que los ajustes locales estén listos:

  • Vaya a la pestaña CARGAR CONFIGURACIÓN y seleccione su controlador en la lista de la izquierda.

  • Haga clic en la flecha en el centro de la pantalla para iniciar la carga.

  • En el cuadro de diálogo Riesgo potencial para la seguridad, haga clic en Confiar para establecer la conexión.

  • Siga los pasos del asistente de carga. El controlador se reiniciará para aplicar los cambios de la IP. Asegúrese de que su red esté alineada con la nueva IP del controlador.

  • Haga clic en Cerrar para finalizar.

Conexión remota a través de SpaceLogic KNX Remote

  • En SpaceLogic KNX Remote, seleccione el controlador deseado.

  • Haga clic en Conectar en la sección Interfaz de configuración remota.

  • Se mostrará la dirección IP de configuración.

Configuración del acceso en eConfigure KNX

  • Abra la pestaña CARGAR CONFIGURACIÓN en eConfigure KNX y seleccione el controlador.

  • Haga clic en Seleccionar acceso de controlador en la parte inferior izquierda.

  • En el cuadro de diálogo Acceso del controlador:

    • Establezca Tipo de acceso en Remoto. El controlador se conecta a través de la interfaz de configuración remota.

  • Haga clic en Cerrar.

Para verificar la conexión, vaya a la pestaña CARGAR CONFIGURACIÓN y haga clic en Seleccionar interfaz. Aparecerá la interfaz correcta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?