251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Renovación de suscripciones

Para seguir usando sin interrupciones las funciones de SpaceLogic KNX Remote, las suscripciones deben renovarse manualmente antes de que expiren.

IMPORTANTE:
  • Las suscripciones no se pueden renovar después de que expiren. Si una suscripción expira, deberá comprar, crear y asignar una nueva.

  • La renovación debe hacerse mientras la suscripción aún esté activa.

Notificaciones de renovación

Recibirá recordatorios por email con enlaces para la renovación:

Tipo de email

Cuándo se envía

Acción

Email con resumen mensual

180 días antes de la expiración

Haga clic en el botón Renovar suscripción que aparece en el email.

Email de recordatorio diario

7 días antes de la expiración

Utilice el enlace Renovar que aparece en el email.

Al hacer clic en el botón/enlace, se le redirigirá a la tienda de software de Schneider Electric.

Requisitos previos

  • Debe tener suficientes créditos en su cartera digital.

  • El número de créditos disponibles debe ser igual o superior a la cantidad disponible en la suscripción que desea renovar.

Opciones de renovación

En el cuadro de diálogo Renovar suscripción, seleccione una de las siguientes opciones:

Opción

Cuándo se debe utilizar

Renovación con créditos del almacén digital

Si tiene suficientes créditos en su cartera digital.

Renovar en línea a través de Schneider Shop

Si necesita comprar créditos adicionales.

Renovación con créditos del almacén digital

Si tiene suficientes créditos en su cartera digital, puede renovar su suscripción de la siguiente manera:

  1. En el cuadro de diálogo Renovar suscripción, haga clic en el botón Utilizar créditos.

  2. En el cuadro de diálogo Renovar con créditos de vale, introduzca el email del instalador y haga clic en Renovar.

Renovación manual a través de la tienda de software

También puede renovar suscripciones directamente:

  1. Vaya a la tienda de software de Schneider Electric.

  2. Inicie sesión o regístrese.

  3. Navegar a la pestaña Software > Herramientas y recursos > Administración de licencias y suscripciones de software.

  4. En la pestaña Vales digitales:

    • Haga clic en Renovar suscripción.

    • Seleccione la suscripción que desea renovar.

    • Haga clic en Renovar suscripción para confirmar.

  5. Como alternativa, en la pestaña Suscripciones:

    • Haga clic en el botón Renovar situado junto a la suscripción o

    • Haga clic en los tres puntos de la columna Acción y seleccione Renovar suscripción.

    • Confirme la renovación.

Confirmación

Una vez completada la renovación, recibirá un email de confirmación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?